Soluções

Distribuição

Nós garantimos a confiabilidade, resiliência e segurança da rede de distribuição elétrica.

A SEL fornece soluções e presta serviços de proteção, controle e otimização de sistemas de distribuição de energia elétrica, ajudando nossos clientes a fornecer energia segura e confiável para pessoas em todo o mundo.

Nossa abordagem

Simplificamos a proteção, otimização e restauração dos sistemas de distribuição.
Saiba por que somos diferentes 

Nossas soluções

Sistemas e equipamentos que protegem, controlam, automatizam e otimizam a distribuição da energia elétrica.
Veja como resolvemos o problema 

Nossos serviços

Atinja seus objetivos operacionais com soluções e serviços personalizados de engenharia, com suporte de uma rede global de engenheiros de aplicação.
Faça parceria conosco 

Nosso suporte

Nós nos esforçamos para não ser apenas um fornecedor, mas um parceiro em quem você pode confiar.
Veja como apoiamos os nossos parceiros 

Nossa abordagem

Nossa missão não é apenas vender equipamentos e sistemas, mas garantir que todos tenham acesso à uma energia elétrica segura e confiável. Todos os nossos clientes compartilham desse objetivo, mas existem muitas maneiras para alcançá-lo. Os sistemas de distribuição precisam responder às demandas futuras e, acima de tudo, serem confiáveis. É por isso que inovamos em busca da simplicidade.

Confiabilidade é o que mais importa

Nossa abordagem para soluções de distribuição se concentra no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias que suportam e simplificam o ciclo contínuo de proteção, restauração e otimização da rede elétrica.O High-density Coordination (HDC) facilita a implantação de mais controles de religadores para melhorar a confiabilidade – sem aumentar a complexidade. Acreditamos que a automação deve tornar os sistemas mais simples, não mais complexos, por isso criamos uma solução de localização de faltas, isolamento e restauração de serviço (FLISR) que pode ser empregada simplesmente definindo a topologia de seu alimentador e que não requer uma modelagem complexa. Comunicações seguras, controles inteligentes e sensores facilitam a otimização da eficiência do sistema de potência.Essas tecnologias e inovações são feitas para ajudá-lo a minimizar interrupções, restaurar a energia mais rapidamente e fazer melhor uso do tempo e do dinheiro ao atualizar os sistemas de potência – tudo para melhorar a confiabilidade. Da nossa base de conhecimento:

Reduzindo a complexidade com a automação

Em sua essência, a automação deve ser simples e intuitiva. Deve haver uma base de confiança entre o homem e a máquina – precisamos ter certeza de que a máquina fará o que desejamos. Para conseguir isso, a automação deve refletir nossas experiências humanas. Se não podemos falar com uma máquina da mesma forma que nos comunicamos com outro ser humano, devemos pelo menos ser capazes de interagir com ela da mesma forma que interagimos com outras ferramentas, como um quadro branco. A automação deve nos permitir responder a perguntas “e se” para cada situação – antes que ela ocorra. A automação deve nos permitir responder a perguntas “e se” para cada situação – antes que ela ocorra. Como esses sistemas estão fazendo trabalhos que os humanos costumavam fazer, precisamos saber que podemos confiar neles pelo menos tanto quanto confiamos rotineiramente em nossos colegas. Criamos duas soluções para sistemas de distribuição que refletem essa filosofia: High-Density Coordination (HDC) e localização de faltas, isolamento e restauração de serviço (FLISR). Da nossa base de conhecimento

A simplicidade de soluções pré-projetadas

A diversidade de equipamentos, topologias de alimentadores, aplicações e muito mais, que devem trabalhar todos juntos de forma confiável em sistemas de distribuição, não é apenas um desafio em si, mas também um fator complicador no processo de adoção e implantação de novas tecnologias. É por isso que a busca pela simplicidade é um princípio fundamental de nossa abordagem de pesquisa e desenvolvimento. Analisamos com atenção as expectativas de funcionalidade e a complexidade dos dispositivos atuais de proteção. Cada um opera seu sistema de maneira diferente, e queremos facilitar a incorporação de novas tecnologias que podem ser dimensionadas em um sistema de distribuição. É por isso que estamos criando templates que chamamos de soluções pré-projetadas. Esses templates podem ser facilmente adaptados para atender às expectativas operacionais e filosofia de um sistema específico e são projetados para serem escalados. O sistema funciona da mesma forma em um único alimentador ou em escala. Isso facilita a implantação inicial da tecnologia em uma capacidade limitada e impulsiona rapidamente a adoção em escala para melhorar a confiabilidade. E quando o sistema é escalado e novas funcionalidades são adicionadas, a equipe não precisa ser treinada novamente — eles têm a confiança de que podem entender rapidamente o estado do sistema e obter os dados necessários para diagnosticar um evento e restaurar o serviço.

Foco no suporte

Nossa missão não é apenas vender equipamentos e sistemas, mas garantir que todos tenham acesso a uma energia elétrica segura e confiável. É por isso que investimos fortemente em nossa equipe técnica – não apenas um engenheiro de produto voltado para o cliente, mas uma grande equipe de engenheiros de aplicação que estão intimamente familiarizados com a forma como nossos dispositivos são empregados e os sistemas compatíveis com eles em campo. Uma solução SEL não termina com a venda, nem com o comissionamento do sistema ou treinamento dos operadores. Estaremos lá com você quando o sistema entrar em operação – e mais além. Enquanto seus produtos e soluções da SEL permanecerem em serviço – não importa quanto tempo tenha se passado – você tem acesso gratuito ao suporte técnico direto dos engenheiros de aplicativos da SEL. Nossos representantes de atendimento ao cliente e engenheiros de aplicação estão localizados em escritórios regionais ao redor do mundo, de modo que você sempre pode contar com uma pessoa amigável e experiente que pode conectá-lo aos recursos de que você precisa. Da nossa base de conhecimento

Nossas soluções

Dos fundamentos de proteção à automação avançada, as soluções da SEL melhoram a segurança, confiabilidade e eficiência de cada parte da rede de distribuição.Nossas soluções inovadoras são simples de empregar e flexíveis o suficiente para contemplar todas as topologias de alimentadores. Elas se integram aos equipamentos existentes e funcionam perfeitamente em conjunto. E elas podem ser escaladas após a implantação, permitindo que você adicione dispositivos e funcionalidades de uma só vez, ou peça por peça, conforme as necessidades evoluem e os orçamentos permitam.

Melhorando a proteção do alimentador

Segmentar alimentadores através da agregação de controles de religadores é uma maneira altamente eficaz de reduzir o número de clientes expostos a interrupções elétricas permanentes.No entanto, na proteção de sobrecorrente temporizada tradicional, há um limite para quantos religadores podem ser empregados em um alimentador antes que as margens de coordenação se tornem muito apertadas.A solução High-Density Coordination (HDC) da SEL resolve esse problema com um esquema de proteção simples e inovador, habilitado pelo Controle de Religador Avançado da SEL-651R.

Como o HDC simplifica a proteção

Um template lógico HDC no SEL-651R coordena as ações de qualquer quantidade de controles SEL-651R, permitindo que todos operem com segurança dentro da curva padrão de proteção de sobrecorrente temporizada. Isso permite que você ative a funcionalidade completa de todos os seus controles de religadores e empregue quantos forem necessários em qualquer alimentador.Opções flexíveis de implantação:
  • Aplique esquemas HDC em qualquer topologia de alimentadores.
  • Implemente com sua infraestrutura de comunicações existente — ou mesmo sem comunicações.
  • Empregue em larga escala ou aumente o uso com o tempo – a implantação fácil do dispositivo permite adicionar quantos religadores forem necessários.
Os grupos de coordenação mantêm a coordenação de sobrecorrente temporizada simples e podem ser aplicados em qualquer topologia de alimentadores.As manobras em grupo e a religação escalonada do esquema HDC permitem que você implante o High-Density Coordination sem uma rede de comunicações de proteção estendida. O esquema pode ser facilmente convertido para aproveitar as comunicações ponto a ponto se a infraestrutura for atualizada no futuro. Os esquemas HDC também funcionam em conjunto com o FLISR, a fim de fornecer uma solução completa e simplificada de proteção de alimentadores e restauração de sistemas.

Esquema HDC avançado com comunicações de alta velocidade

Empregue um esquema HDC avançado com comunicações rápidas de proteção (protocolo IEC 61850 GOOSE sobre fibra de Ethernet) para diminuir o tempo de eliminação de faltas, reduzir intermitências, melhorar a qualidade da energia e prorrogar a vida útil dos equipamentos.As faltas são resolvidas em dez ciclos ou menos, independentemente da magnitude ou localização da falta. As manobras em grupo e a religação escalonada do esquema HDC proporcionam restauração, resolvendo quaisquer potenciais coordenações indevidas se as comunicações forem perdidas. O esquema HDC permanece flexível e pode facilmente acomodar mais religadores e alterações na topologia de alimentadores.Da nossa base de conhecimento 

Soluções de automação escaláveis

Com inovações nascidas de décadas de avanço na ciência de proteção e controle, as novas soluções de automação da SEL simplificam a implantação e são escaláveis para as demandas futuras.

Uma solução FLISR mais simples e escalonável

O conjunto de softwares do Sistema de Gerenciamento de Distribuição (DMS) na plataforma de aplicativos de automação SEL Blueframe permite empregar e escalonar esquemas de localização de faltas, isolamento e restauração de serviço (FLISR) com facilidade. Automatize e simplifique o controle de longa distância com a restauração inteligente do sistema, o que reduz tempos de interrupção para clientes após uma falta para minutos ou segundos, em vez de horas.O aplicativo FLISR foi pré-projetado para implementação simplificada e pode ser dimensionado para se adequar a qualquer sistema de distribuição:
  • Configure e execute o FLISR sem modelagens complicadas – desenhe sua topologia de alimentadores facilmente em uma tela digital no aplicativo DMS Designer incluído.
  • Empregue em arquiteturas centralizadas ou distribuídas.
  • Implemente em etapas, se desejar, e faça a escalagem sem agregar complexidades.

Plataforma de automação SEL Blueframe

O SEL Blueframe é uma plataforma segura e escalonável para a execução de aplicativos de tecnologia operacional (TO) – como o pacote SEL DMS.A plataforma Blueframe permite uma troca perfeita de dados entre aplicativos, minimiza a frequência de patches e atualizações e inclui segurança integrada para evitar acesso não autorizado e possíveis ataques.Ele pode ser integrado nas robustas plataformas computacionais SEL-3350, SEL-3355, e SEL-3360 ou virtualizado em qualquer hardware de nível servidor.Da nossa base de conhecimento 

Aplicações de controle de religador 

Os controles de religadores estão desempenhando uma função cada vez mais essencial na proteção de sistemas de distribuição – e os controles de religadores da SEL lideram com soluções inovadoras que tornam a proteção e o controle de seu sistema de distribuição mais simples e confiável.

Ponto de Acoplamento Comum para DERs

O Controle de Religadores Avançado SEL-651R, com proteção e sincronização em conformidade com a norma IEEE 1547-2018, é a maneira ideal de proteger e controlar os pontos de acoplamento comum que interligam recursos de energia distribuída (DERs) e microrredes com a rede de distribuição.Conecte os DERs à rede com o SEL-651R

Seccionamento de alimentadores e coordenação de proteção

O seccionamento de alimentadores, agregando controles de religadores, é uma das melhores maneiras de melhorar as métricas de confiabilidade.O modelo lógico High-Density Coordination (HDC) nos Controles de Religadores Avançados SEL-651R permite que você empregue praticamente qualquer número de religadores em um alimentador – e use as funções avançadas de cada controle – sem aumentar a complexidade do esquema de proteção.

Detecção de Faltas de Alta Impedância (HIF)

Com a tecnologia opcional SEL Arc Sense (AST), os controles de religadores SEL-651R e SEL-651RA podem ajudá-lo a manter seus clientes seguros, detectando e eliminando com segurança um maior número de faltas de alta impedância.A lógica patenteada AST torna a detecção HIF mais fácil de ser configurada e testada.

Transferência de carga de alta velocidade

Use os controles de religadores SEL para aplicar esquemas de transferência automática de fonte para cargas críticas que precisam de um alimentador duplo.Com as comunicações implantadas, os controles de religadores se comunicam de forma segura para compartilhar o status e a lógica de proteção, permitindo que a transferência ocorra apenas em cargas sem faltas e garantindo uma ação segura de retorno à normalidade.

Trip e religamento inteligentes com transmissores de falta

Combine os componentes do sistema de proteção sem fio da SEL com os controles de religadores para uma proteção mais inteligente.Os transmissores e repetidores de falta – localizados conforme necessidade em ramais, laterais e linhas principais – comunicam-se sem fio com o receptor e o SEL-651R em 6 milésimos de segundo. Isso permite trip rápido em caso de faltas na linha principal, bem como esquemas de economia de fusíveis e queima de fusíveis sendo aplicados no mesmo alimentador.Da nossa base de conhecimento 

Comunicações e Segurança Cibernética

Há muitos benefícios em incorporar comunicações em seus sistemas de distribuição – não apenas nas LANs da subestação, mas também nas comunicações de longa distância. Com comunicações seguras em todo o sistema de distribuição, você pode:
  • Localizar faltas e começar a corrigir interrupções imediatamente.
  • Medir e gerenciar a qualidade da energia.
  • Equilibrar melhor as cargas.
  • Melhorar a velocidade e a coordenação da proteção com comunicações de alta velocidade.
  • Implementar a coleta avançada de dados e melhorar a eficiência de seu sistema.

MACSEC: criptografia segura para controles de religadores

Para responder à necessidade de segurança abrangente não apenas em controles de religadores, mas também em gabinetes existentes, a SEL incorpora o padrão de criptografia IEEE MACsec nos controles de religadores SEL-651R e SEL-651RA. Ele também está disponível como uma atualização de firmware para controles SEL-651R existentes.Para proteger as comunicações, um gateway de segurança e um controle do religador são implementados no mesmo gabinete do religador. Isso fornece comunicações seguras tanto dentro do gabinete quanto em cada ponto fora dele, independentemente da distância.O padrão de segurança MACsec requer configuração mínima e reduz a complexidade no controle do religador. E como o padrão MACsec requer menos atualizações do que protocolos como Transport Layer Security (TLS) ou IPsec, o controle de religador precisa de menos atualizações de firmware – o que reduz os gastos operacionais durante todo o ciclo de vida do dispositivo.

SDN para comunicações de TO

A solução de sistemas de rede definidos por software (SDN) de tecnologia operacional (TO) da SEL é a única solução de rede no mercado projetada especificamente para infraestrutura crítica.Uma verdadeira solução de negação por padrão, o SDN TO permite que o operador defina todos os fluxos de comunicação e especifique exatamente que tipo de tráfego e dispositivos são permitidos na rede. Isso oferece vantagens significativas:
  • Segurança cibernética mais forte do que as arquiteturas Ethernet tradicionais.
  • Consciência situacional transparente de todos os dispositivos e conversas autorizados.
  • Configuração simplificada e menores custos de manutenção
  • Garantia de que dispositivos TO críticos, como relés de proteção, permanecerão disponíveis e ágeis na resposta.

Segurança de perímetro e controle de acesso

Cada dispositivo "inteligente" adicionado ao sistema tem o potencial de aumentar a vulnerabilidade a ataques cibernéticos. Os gateways de segurança ajudam a reduzir vulnerabilidades, estabelecendo um perímetro de segurança eletrônica, fornecendo acesso remoto seguro e gerenciando senhas de forma centralizada. Os gateways de segurança e outros produtos de acesso seguro da SEL foram projetados especificamente para criar redes de TO com segurança cibernética que funcionam perfeitamente com os IEDs que protegem seus sistemas. Os recursos robustos de segurança cibernética integrados a esses produtos foram comprovados em subestações de todo o mundo.Da nossa base de conhecimento 

Nossos serviços

A SEL fornece soluções em regime turnkey e serviços que ajudam a melhorar a confiabilidade, modernizar os sistemas de proteção e enfrentar desafios complexos, como a integração de geração distribuída. Não importa quão difícil seja o problema, podemos projetar e implementar um sistema que ajudará a simplificá-lo e resolvê-lo. E as soluções da SEL não terminam no comissionamento; nossa rede mundial de engenheiros de aplicação prestam suporte técnico durante toda a vida útil de seus produtos e sistemas SEL.

Automação de distribuição 

Engenharia e Serviços oferecem soluções para controle de distribuição.Nossos engenheiros instalarão e configurarão o SEL DMS Suite, incluindo sistemas FLISR escaláveis e soluções de gerenciamento e automação de dados (DMA).Além das soluções DMS, as equipes de Engenharia de Serviço da SEL também:
  • Instalam religadores e configuram esquemas de Coordenação de Alta Densidade que melhoram a proteção do alimentador.
  • Projetam e implementam soluções completas para automação de subestações.
  • Reduzem os riscos de segurança pública com soluções para detecção de faltas de alta impedância (HIF) e queda de condutores.

Sistemas de rede e segurança cibernética 

A SEL presta serviços e fornece soluções que incorporam as melhores práticas de segurança cibernética e mantêm segura sua infraestrutura crítica de energia elétrica. Nossas soluções e serviços em comunicações e segurança cibernética incluem:
  • Configuração de acesso remoto e gerenciamento de senhas IED.
  • Integração centralizada da gestão empresarial.
  • Treinamento específico do sistema em conscientização sobre a segurança, operações de segurança e configuração de dispositivos SEL.
  • Gerenciamento de atualizações de firmware e software.
  • GerenciamentoL de Riscos da Cadeia de Suprimentos.
Também podemos testar, projetar e implementar soluções completas de rede TO que estejam em conformidade com quaisquer padrões de segurança cibernética que possam se aplicar a você.
Nossas experientes equipes de engenharia trabalham em perfeita colaboração com você durante todo a fase de projeto, teste e comissionamento. Trabalhamos para entender seus objetivos operacionais e fornecer soluções que permitem alcançá-los.

Modelagem e projeto de sistemas

Usamos modelagens e simulações avançadas, baseadas em décadas de experiência em engenharia elétrica, para analisar os requisitos do sistema, validar projetos de sistemas de potência e otimizar o desempenho dos sistemas através dos dispositivos que o protegem e o controlam.

Teste de aceitação de fábrica

Nossos testes de aceitação de fábrica usam testes avançados do sistema de controle hardware-in-the-loop (HIL), no intuito de verificar se as funções de proteção e controle funcionarão exatamente conforme projetado. Sabendo o hardware real de proteção e controle que será instalado em seu sistema, conectado a nosso banco de testes Real Time Digital Simulator (RTDS), usamos nossa vasta biblioteca de modelos de software validados para testar a resposta do sistema a milhares de cenários adversos e de faltas.Isso gera dados equivalentes a anos de histórico operacional em apenas alguns dias e nos ajuda a garantir que o comissionamento do sistema seja realizado tranquilamente.

Comissionamento e treinamento

As soluções projetadas pela SEL incluem comissionamento, treinamento e suporte técnico.Treinamos seus engenheiros e operadores, garantindo que eles estejam confortáveis e confiantes com seu novo sistema. E depois de tudo, sempre que você precisar de suporte técnico, nossa rede mundial de engenheiros de aplicação estará pronta para ajudar, gratuitamente.

Nosso suporte

Acreditamos que você nunca deve se preocupar se seus sistemas de proteção e controle estarão funcionando quando você mais precisar deles. É por isso que todos os dispositivos que fabricamos vêm com uma garantia de dez anos e suporte técnico gratuito.Temos colaborado de perto com nossos clientes desde que a empresa foi fundada há quase 40 anos – uma das principais razões pelas quais somos o provedor de relés de proteção mais confiável da América do Norte e fomos classificamos em 1º lugar por concessionárias internacionais em preço, serviço e suporte.

A melhor garantia do setor

Os dispositivos SEL são projetados para uma vida útil de pelo menos 20 anos, e cada dispositivo fabricado pela SEL vem com uma garantia de dez anos – a melhor do setor elétrico. Se eles falharem durante a garantia, o reparo e a substituição são gratuitos.Sempre fazemos tudo o que podemos para reparar qualquer produto devolvido, quer ele atenda à nossa garantia ou não.

Resistente e confiável – garantido

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões do setor quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento isolante opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Nossos produtos têm um tempo médio entre retornos para reparo (MTBR) de mais de 350 anos, com base no desempenho observado em campo.* Isso significa que, se você tiver 350 produtos SEL instalados em seu sistema, pode esperar menos de uma interrupção não programada por ano por qualquer motivo, seja um defeito ou um fator externo, como sobretensão, sobrecorrente, danos por animais selvagens ou exposição ambiental. *Esta métrica MTBR foi calculada em abril de 2023.

Suporte vitalício ao produto

Cada dispositivo que fabricamos vem com suporte técnico vitalício gratuito.As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações dos sistemas de potência.Não importa quantas vezes você precise ligar ou há quanto tempo seus produtos SEL estão em serviço, nossos profissionais de atendimento ao cliente e suporte técnico estão prontos para ajudar. 

Atualizações e boletins de segurança

Notificamos os proprietários sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil do produto. As atualizações de software e firmware são distribuídas diretamente aos nossos clientes por meio de transferência segura de arquivos, e sua autenticidade e integridade são verificáveis por meio de assinaturas digitais e hashes criptográficos. Mais sobre notificações de segurançaProcedimento SEL para divulgação de vulnerabilidades de segurança

Segurança cibernética

A SEL oferece suporte completo de segurança cibernética para cada solução, sistema e produto que fornecemos.Também praticamos o  gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos  e ajudamos nossos clientes a cumprir os padrões aplicáveis da cadeia de suprimentos e segurança cibernética (por exemplo, NERC CIP-013  para concessionárias norte-americanas).

Atualizações e boletins de segurança

Revisamos e testamos minuciosamente o código em nossos produtos, o que nos proporciona maior controle sobre sua qualidade, segurança e funcionalidade. Os clientes são notificados sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil de cada produto da SEL.

Mitigação de ataques cibernéticos

Oferecemos gratuitamente um amplo conjunto de práticas recomendadas que você e sua equipe podem começar a usar imediatamente para melhorar a segurança de seus sistemas e mitigar o risco de um ataque cibernético.Se você precisar atender aos requisitos regulatórios ou precisar da ajuda de especialistas para implementar soluções de segurança cibernética, os profissionais dos Serviços Cibernéticos da SEL (SEL Cyber Services) estão prontos para lhe ajudar.

Serviços e suporte de segurança cibernética

Desde a avaliação e linha de base do sistema até o desenvolvimento de soluções de defesa cibernética e o gerenciamento contínuo do sistema, nosso conjunto completo de serviços de segurança pode ajudar a fortalecer suas defesas e a simplificar as demandas de manutenção e conformidade.Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema, gerenciamento de correções/atualizações e muito mais, dependendo das necessidades previstas.Entre em contato com os Serviços de Segurança Cibernética da SEL

Treinamento e formação

A SEL atende a suas necessidades de treinamento e formação continuada das equipes por meio de seminários, conferências, feiras e cursos da Universidade SEL.Os cursos da Universidade SEL e muitos de nossos seminários fornecem horas de desenvolvimento profissional (PDHs), a fim de manter as licenças de Engenharia Profissional (P.E.). Os cursos e seminários podem ser ministrados em vários formatos, incluindo aprendizagem on-line individual, salas de aula virtuais, webinars ao vivo, webinars gravados e cursos presenciais. Também podemos trabalhar com você para desenvolvermos treinamentos personalizados para as necessidades específicas de sua equipe.

Ofertas de treinamento e educação

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL