Soluções

Geração

As soluções de geração da SEL ajudam a aumentar a resiliência dos sistemas de potência.

Nossa abordagem

Ajudamos a proteger, controlar e monitorar infraestruturas críticas desde a geração.
Saiba mais sobre nossa abordagem 

Nossas soluções

Produtos e sistemas que trabalham juntos para se integrarem de forma segura e confiável em sistemas de controle de plantas novas ou existentes.
Saiba mais sobre nossas soluções 

Nossos serviços

Reforce suas defesas e simplifique a manutenção e a conformidade.
Saiba mais sobre nossos serviços 

Nosso suporte

Oferecemos suporte para diversas aplicações, desde as fontes tradicionais de geração quanto as renováveis e sistemas completos de controle de microrredes.
Saiba mais sobre nosso suporte 

Nossa abordagem

A geração é o começo de tudo no mundo elétrico. É onde a energia mecânica é convertida em energia elétrica através de um sistema complexo de acionadores primários, geradores, transformadores, inversores, sensores e muito mais. Sem geração não há transmissão, distribuição ou indústrias.Fundamentalmente, precisamos gerar energia elétrica para atender a demanda quando ela for necessária. Essa conversão de energia começa na geração. A adição de energias renováveis, a desativação de fontes de geração tradicionais e a enorme expansão das crescentes demandas de energia criam a necessidade de soluções de geração mais confiáveis, eficientes e simples.

Criando blocos de proteção de geração

Como ponto de partida da rede elétrica, os sistemas de geração requerem uma fundação sólida com base na proteção. A proteção adequada dos geradores requer uma ampla variedade de funções de proteção, pois eles podem sofrer diferentes faltas e outras condições anormais de operação. A proteção do sistema de geração precisa ser confiável e segura. Confiabilidade significa detectar qualquer anormalidade (como faltas ou outras condições anormais) que possa danificar o gerador, excitação, acionador primário ou sistema auxiliar quando algo der errado. O sistema de proteção deve desconectar a unidade de geração antes que ela sofra qualquer dano.Segurança significa permitir que o gerador permaneça online durante quaisquer condições que não comprometam sua operação normal – como faltas externas com saturação de TC, por exemplo. A segurança do sistema de proteção aumenta a continuidade do serviço de geração.Quanto mais rápido seu sistema de proteção responder, mais rápido você protegerá as pessoas e os equipamentos. Através de inovadoras formas de proteção, como detecção avançada de falta à terra do estator e elementos diferenciais universais, agora somos capazes de antecipar uma falta e identificá-la mais rápido do que se pensava ser possível.Da nossa base de conhecimento

Melhor resiliência com monitoramento de sistemas

O monitoramento do sistema cria uma maior conscientização do sistema de geração e usa protocolos de comunicação para integrar o monitoramento fornecido pelos vários dispositivos de geração – como relés, controladores, regulador de tensão, regulador de velocidade, etc. – em um só sistema. O monitoramento permite que os sistemas de geração sejam mais resilientes, reduzindo o tempo de reação a faltas e reduzindo a perda da capacidade sem tornar o sistema de potência instável ou vulnerável. Ele faz isso coletando registros dos sincrofasores, faltas e distúrbios, tendências históricas e comunicando essas informações a fim de promover uma tomada de decisão proativa. No caso de uma interrupção, as ferramentas aprimoradas de conscientização situacional permitem redirecionar a potência e fazer uma triagem sistemática de quais cargas são importantes e quais não são – tudo mais rápido do que era anteriormente possível. Tudo isso é onde entra nossa missão. Ao controlar um sistema de geração com mais precisão e comunicar dados para melhor informar a tomada de decisões, o sistema de geração se torna mais seguro, confiável e econômico. Da nossa base de conhecimento

Como manter a simplicidade em um mundo complexo

Com as complexidades de sistemas cada vez maiores – seja pela integração de fontes de energia renováveis, ameaças ou temores com a segurança cibernética, ou a demanda geral por mais energia – a simplicidade é a chave para manter seu sistema de geração seguro, bem protegido e estável.Na SEL, a multifuncionalidade e flexibilidade de nossos produtos permitem soluções mais simples. Essa flexibilidade permite que seu sistema de geração faça exatamente o que você precisa e nada do que for desnecessário. A flexibilidade de ter um produto único que pode servir a múltiplas funções. A flexibilidade para realizar atualizações em campo sem o medo de ficar vulnerável a um ataque de segurança cibernética.Nossas soluções de geração oferecem simplicidade, flexibilidade e robustez através da facilidade de programação, permitindo configurar um produto de acordo com suas especificações; o suporte vitalício de nossos engenheiros de aplicação que podem ajudar na seleção do produto ou com as configurações corretas; e nossa divisão de Engenharia e Serviços, que pode projetar, construir, testar e comissionar um sistema completo de proteção de geração para atender as suas necessidades específicas. Leia mais sobre os benefícios por trás de nossos produtos e soluções.

Nossas soluções

A SEL continua inovando na área de geração. Fomos os primeiros a reimplementar funções de proteção analógicas em relés digitais e, em seguida, agregamos novos recursos – como sincronização automática – para reduzir o custo e a complexidade da instalação. Também adicionamos um elemento de perda de campo com base na curva de capacidade do gerador em nossos relés de proteção de gerador, permitindo que o usuário defina múltiplas zonas para evitar danos ao gerador. Projetamos novas abordagens de proteção que permitem proteção redundante do estator.Nossas soluções são projetadas para proteger os componentes que você já tem instalados e adicionar mais elementos à medida que suas necessidades aumentem.

Proteção

A estabilidade do sistema de potência é a chave para uma solução de geração bem-sucedida. Você não está apenas protegendo o gerador, está garantindo que a resposta de proteção do gerador não afete negativamente a rede elétrica. Se a proteção não for confiável, você corre o risco de perder um gerador ou, pior ainda, de ter um blecaute generalizado. Você não pode evitar que uma falta aconteça, mas quando equipado com as ferramentas para responder rapidamente, você minimiza os danos e, por fim, mantém o fornecimento para todos.Nossas soluções de proteção de geração fornecem proteção primária e de backup para geradores, transformadores e barramentos, assim como para motores, alimentadores e outros equipamentos, através de tecnologias e recursos como proteção avançada contra faltas de estator e rotor, proteção inovadora contra condições anormais de operação e sincronização automática.O emprego dessas soluções de proteção da SEL ajuda os clientes a melhorarem o desempenho e a integridade do sistema de geração e a aumentarem a disponibilidade, evitando possíveis danos ou faltas nos equipamentos. Elas também fornecem interligações seguras do sistema de potência com fontes renováveis.Da nossa base de conhecimento

Controle, automação e monitoramento

As soluções de controle, automação e monitoramento da SEL atuam em conjunto para dar suporte à operação de unidades individuais de geração, bem como às estações geradoras completas.

Controle automático de geradores

  • Otimize a unidade de carregamento em uma planta – reduzindo assim o uso de combustível e maximizando os lucros– através do controle automático de geração e da medição de alta precisão.
  • Aumente a velocidade de resposta e reduza a complexidade da operação através de esquemas de ação corretiva, sistemas de redução do limite de potência e trip rápido. Desligue a geração de forma automática e segura durante uma perda inesperada de carga com esquemas de rejeição de geração.
  • Retorne os ativos à operação de forma rápida e confiável – usando menos equipamentos – com sistemas de sincronização automática para geradores individuais, usinas de energia e até mesmo sistemas ilhados.

Monitoramento de ativos e manutenção preditiva

  • Simplifique a operação de vários geradores e plantas analisando os dados disponíveis para os geradores e, em seguida, use esses dados para despachar de maneira ideal a energia do gerador em operação.
  • Colete, automatize e armazene dados de relatórios de eventos e realize análises de causa raiz e manutenção preditiva com base nas informações coletadas.
  • Aumente a vida útil dos ativos do sistema usando dados abrangentes de relés e monitoramento de ativos para fornecer informações críticas sobre as condições operacionais do gerador, acionador primário, transformador e disjuntor. As tendências históricas podem então ser analisadas para informar a vida útil restante enquanto o sistema está atualmente em operação. Essas informações podem servir para ajustes operacionais e tarefas de manutenção.
Da nossa base de conhecimento

Controle de acesso, SCADA e comunicação

As comunicações digitais estão substituindo rapidamente as conexões cabeadas em todo o sistema de potência, e as usinas de geração estão a frente deste setor. Para dar suporte a esses avanços, as soluções de geração da SEL aplicam protocolos de normas internacionais como a IEC 61850 para automação, integração e produção de relatórios; DNP3 e Modbus, que ajudam as concessionárias a transportar dados de um relé para um sistema centralizado como SCADA ou para uma IHM da local; e todos os protocolos de sincronização de tempo – como SNTP e PTP – para fornecer marcação de tempo preciso para todos os seus dados. Com o aumento das conexões, manter a segurança cibernética é fundamental. As soluções SEL incorporam defesas cibernéticas em camadas para ajudar a manter o seu sistema seguro. Essas defesas usam recursos de segurança que dão suporte à finalidade específica de cada parte do sistema, como controles de acesso baseados em função, acesso de engenharia e controles via IHM.O aumento das capacidades dos sistemas de controle também possibilita operação remota e o despacho da energia gerada nestas plantas. A chave para isso são as comunicações confiáveis, seguras e de alta velocidade em longas distâncias. A SEL fornece soluções completas de comunicação para conectar relés, controles e sistemas SCADA e para disponibilizar canais de comunicação confiáveis para monitoramento e operação remota de ativos de geração.Da nossa base de conhecimento

Energias renováveis e geração distribuída

Além das fontes tradicionais de geração de energia, como térmica e hidrelétrica, a SEL é parceira na operação de recursos renováveis, incluindo instalações de energia solar e eólica. Nossas soluções de recursos renováveis fornecem proteção de alimentadores duplos em uma aplicação de rede de múltiplos geradores eólicos; a coordenação da usina solar e sua interligação; e detecção rápida de ilhas para garantir a proteção da fonte de geração distribuída.Também oferecemos soluções de controle de microrredes que ajudam a otimizar a resiliência e o custo de qualquer fonte de geração. Esses sistemas de controle são projetados para reduzir despesas, simplificar a integração e o comissionamento e melhorar a resiliência geral do sistema. Eles respondem com rapidez e precisão à dinâmica do sistema de potência das microrredes – a rejeição de carga rápida e inteligente e a compensação inercial garantem que as fontes de geração tenham um bom desempenho em todas as condições operacionais.Saiba mais sobre nossas soluções para controle de microrredes.
Vapor/termoelétricas

Proteja e sincronize geradores e sua conexão com a rede de transmissão. Usinas a vapor/termoelétricas têm alguns dos maiores geradores de sistemas de potência e precisam de proteção abrangente.

Ciclo combinado

Soluções confiáveis para proteger e controlar turbinas a gás e sistemas de usinas de energia. Essas unidades geralmente operam durante os períodos de pico, exigindo partidas e paradas frequentes que podem ter requisitos exclusivos de proteção durante a partida.

Hidrelétrica

Atualize seu sistema de proteção e implemente esquemas de automação e controle para melhorar a eficiência, confiabilidade e segurança. Os geradores hidrelétricos podem variar muito em tamanho. Pequenas unidades hidrelétricas podem compartilhar um barramento comum, o que dificulta a aplicação da proteção de falta à terra.

Eólica

Monitore e coordene redes de turbinas eólicas, maximize a eficiência do fornecimento e integre a geração com a rede da concessionária.

Solar

Acompanhe e controle as instalações de energia solar e interligue-as com segurança à rede elétrica das concessionárias.

Geradores industriais e balanceamento das plantas elétricas

Proteja seus ativos de geração de energia e aumente a confiabilidade, a segurança e a eficiência do sistema de potência de sua usina com uma solução SEL.

Microrredes

Otimize a resiliência e o custo de qualquer fonte de geração ou solução de armazenagem de energia. Nossos sistemas de controle de microrredes são projetados para reduzir despesas, simplificar a integração e o comissionamento, além de melhorar a resiliência geral do sistema.

Nuclear

Modernize e atualize os sistemas que protegem e controlam a geração de energia nuclear com relés digitais avançados próprios para aplicações relacionadas à segurança.

Nossos serviços

A SEL é sua parceira na implementação de soluções para geração e adaptação de suas prioridades e requisitos. Prestamos suporte a plantas novas e existentes, bem como à integração de energias renováveis e microrredes.

Serviços de consultoria

A melhor experiência do setor em dinâmica, proteção, automação e controle de sistemas de energia.
As capacidades vão desde a consultoria em fase de projeto e testes de hardware-in-the-loop (HIL) até a entrega de sistemas de gerenciamento de energia prontos para uso. A SEL possui centenas de engenheiros em todo o mundo que projetaram sistemas de potência complexos em setores como mineração, data centers e óleo & gás.

Serviços de Proteção

Todas as formas de modelagem e estudos de sistemas de energia elétrica.
Esses serviços incluem estudos de fluxo de carga, curto-circuito e estabilidade para dimensionamento de equipamentos, projeto de diagramas, coordenação de proteção e proteção contra arco elétrico. Nossas equipes também fornecem testes de hardware-in-the-loop (HIL) para sistemas de proteção e controle.

Sistemas de sincronização

Sistemas de sincronização personalizados e pré-projetados.
Esses sistemas reduzem automaticamente as diferenças de tensão, ângulos de fase e escorregamento antes de fechar automaticamente um disjuntor. Os sistemas enviam setpoints de controle para um número qualquer de geradores ou inversores, e um relé SEL em cada ponto de acoplamento fecha automaticamente o disjuntor quando são detectadas diferenças de tensão, ângulos de fase e escorregamento aceitáveis.

Automação e sistemas SCADA

Projetamos, desenvolvemos, testamos e implementamos sistemas SCADA completos para monitorar e controlar.
Nossos engenheiros podem trabalhar com equipamentos antigos, fornecer novos equipamentos SEL ou integrar ambos no sentido de criar um sistema econômico e de alta qualidade.

Escolha entre vários projetos de otimização de ativos, redução de carga, restauração de carga, gerenciamento de interrupção, manutenção preditiva, controle de acesso, segurança cibernética e muito mais.

Nosso suporte

Acreditamos que você nunca deve se preocupar se seus sistemas de proteção e controle estarão funcionando quando você mais precisar deles. Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões da indústria para temperatura, choque e estresse elétrico, o que levou a uma das mais altas classificações MTBF da indústria.No entanto, às vezes o inesperado acontece. É por isso que você sempre tem acesso aos engenheiros da SEL, e todos os dispositivos que fabricamos vêm com garantia de dez anos e suporte técnico gratuito.
Depois que seus sistemas são comissionados, nossos engenheiros de aplicação fornecem suporte técnico para produtos SEL sem nenhum custo.Enquanto seus produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ao suporte técnico direto dos engenheiros da SEL — não apenas um grupo de engenheiros de produto voltados para o cliente, mas um grande corpo de engenheiros de aplicação que estão intimamente familiarizados com a maneira como nossos dispositivos são implantados e as funções que eles normalmente executam no campo.Não importa quantas vezes você precise ligar ou há quanto tempo seus produtos SEL estão em serviço, nossos profissionais de atendimento ao cliente e suporte técnico estão prontos para ajudar.A equipe de suporte ao cliente e os engenheiros de aplicação estão localizados em escritórios regionais na América do Norte e em todo o mundo.
A SEL oferece suporte completo de segurança cibernética para cada solução, sistema e produto que fornecemos.Também praticamos o gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos e ajudamos nossos clientes a cumprir os padrões aplicáveis de cadeia de suprimentos e segurança cibernética.

Atualizações e boletins de segurança

Revisamos e testamos minuciosamente o código em nossos produtos, o que nos proporciona maior controle sobre sua qualidade, segurança e funcionalidade. As atualizações de software e firmware relacionadas à segurança são fornecidas durante toda a vida útil de cada dispositivo SEL e são distribuídas diretamente aos nossos clientes por meio de transferência segura de arquivos.Os usuários finais dos produtos SEL podem se inscrever para receber notificações por e-mail sobre vulnerabilidades de segurança, incluindo informações sobre como mitigar seus riscos.

Serviços e suporte de segurança cibernética

Da avaliação e base do sistema ao desenvolvimento de soluções de defesa cibernética e gerenciamento contínuo do sistema, nosso conjunto completo de serviços de segurança cibernética pode ajudar a fortalecer suas defesas e agilizar as demandas de manutenção e conformidade.Os contratos de suporte de serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, proteção do sistema, gerenciamento de patches/atualizações e muito mais.Entre em contato com os Serviços de Segurança Cibernética da SEL 
A SEL atende às suas necessidades de treinamento e educação da sua força de trabalho por meio de seminários, apresentações em conferências e feiras e cursos da Universidade SEL.Os cursos da Universidade SEL e muitos de nossos seminários fornecem horas de desenvolvimento profissional (PDHs) para manter licenças de Engenharia Profissional (P.E.). Os cursos e seminários podem ser ministrados em vários formatos, incluindo seminários presenciais, aprendizagem on-line individualizada, salas de aula virtuais e webinars ao vivo e gravados.Também podemos trabalhar com você para desenvolvermos treinamentos personalizados para as necessidades específicas de sua equipe.Ofertas de treinamento e educação:

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL